This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4853:耳机左侧可以听到敲击扬声器的声音

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1644166/lm4853-tapping-on-the-speaker-can-be-heard-on-the-left-side-of-headphones

部件号: LM4853

当我插入耳机、然后用手敲击扬声器时、我可以听到耳机左侧发出轻微的噪音。 仅在芯片上电时才发生。 这可能是什么原因、如何缓解? 这是一个设计问题(我遵循数据表中的示例电路)还是一个组装问题、比如某个地方发生短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到我犯了一个错误 — 我将 CP2+连接到扬声器的引脚 2。 这是一个错位的摇摆! 我会保留这个为后代,以防一些互联网浏览器十年后有相同的奇怪的问题,我.