Other Parts Discussed in Thread: PCM4220, TLV320ADC6120
器件型号: PCM4220
主题: TLV320ADC6120 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 产品团队:
我与一位客户合作、他目前正在 连续波 (CW) 超声波 IQ 双通道信号链中使用 PCM4220。 它们的 CW 信号带宽约为 50kHz、因此目前它们以 54kSPS 的采样率运行 PCM4220。
但是、在此采样率下、PCM4220 无法实现 123dB 的最大 SNR、这是其应用的关键要求。
客户现在正在寻找 符合以下规格的新 ADC:
- 采样率: ≥100kSPS
- 分辨率: ≥24 位
- SNR: ≥123dB
- 预期用途: 超声波 CW IQ 双通道信号链 (需要两个通道)
您能否推荐满足这些要求的合适 TI ADC? 任何超声波 CW 信号链的应用指导或参考设计也将非常有用。
谢谢你。
Tony Liu