This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:一个通道上出现意外延迟

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1644894/pcmd3180-pcdm3180-unexpected-latency-on-one-channel

器件型号: PCMD3180

您好:
我正在测试一个 PCMD3180、其中 8 个麦克风连接到 espressif es32-p4 评估板。
评估板为我的主机 PC 提供了一个 8 通道 USB 音频接口。
在记录 8 个通道时、我可以清楚地看到一对麦克风会延迟 6 个样本。
当然,我在 PDMDIN_1 和 4 上连接了同一对麦克风,以在 4 PDM 输入上获得完全相同的信号。 结果相同。 我再次检查了所有通道的配置是否相同。
我可以通过软件进行补偿、但我认为这不是预期行为。

你能帮助找到什么是错的吗? 还是我必须校准所有设备的常规行为?

感谢你的帮助

Francois   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    启用 8 个 PDM 麦克风时、这是一个已知问题、可通过软件修复。

    PELAS 将值 0x20 写入 DSP_CFG1 寄存器(页面= 0x00、地址= 0x6C)。

    此致、

    Garret