This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102:AK4384 的 EOL 替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1644754/pcm5102-eol-alternative-for-ak4384

部件号: PCM5102
主题: TAD5242 中讨论的其他器件

您好的团队、

我们正在寻找已停产的 AK4384 替代解决方案。 我们的一位客户在其音频应用中使用此器件、需要具有兼容规格的合适替代产品。

所需规格

接口: I2S(或其他音频接口)
采样率: 48kHz
分辨率: 16 位
电源电压: 3.3V

AK4384 参考规格

频率特性(基准:1020Hz)

  • 50Hz 至 100Hz:+/–1.0dB(最大值)
  • 100Hz 至 15kHz:最高+/–0.5dB
  • 15kHz 至 20kHz:+/–1.0dB(最大值)

失真率

  • 100%调制 (50Hz - 15kHz):+/–0.5%(最大值)
  • 150%调制 (50Hz - 15kHz):+/–1.5%(最大值)

信噪比(100%调制): 70dB 或更高

左右分隔: 60dB 或更高

左右信号电平差 (50Hz 至 10kHz): 最大+/–0.5dB

左右信号相位差 (50Hz 到 10kHz): 最大+/–3 度

您能否为符合上述规格的 AK4384 推荐合适的替换产品?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    是否必须采用相同的封装? TAD5242 是满足较小 QFN 封装规格的合适替代器件。

    此致、

    Garret