This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M

Guru**** 2928700 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1644913/tas5805m-tas5805m

器件型号: TAS5805M
主题: TPA3138D2 中讨论的其他器件

您好、

 

1) 关于新客户项目开发(带无线电的便携式蓝牙扬声器)

我们计划将芯片#TAS5805M 与数字 I2S 输入配合使用。

您推荐用于 2X5W@9V VDD 的输出电感器。 (4 欧姆扬声器)?

本产品还具有 FM 收音机和 DAB 收音机、您是否有指南限制由于 D 类放大器造成的干扰 ?

 

2) 与带有模拟输入的#TPA3138D2 相比、您认为我们真的能听到 2X5W 的声音性能有何不同?

 

此致。

 

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    请查找答案:

    1 在使用电感器时、D 类 开关频率将由低通滤波器 (LC) 进行滤波。 并且芯片具有展频功能、可以帮助改善 EMI。

    2 TAS58xx 芯片内部包含 DSP、因此有助于优化性能、优于仅使用模拟芯片。

    BR、

    Wenbin