This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:静态电流

Guru**** 2918300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1644547/tas5815-quiescent-current

器件型号: TAS5815
主题中讨论的其他器件: TAS2781

您好 TI 团队:

我们目前正在为我们的新项目评估 TAS5815M、该项目对系统总体功耗有非常严格的要求。
 
我们想查询 TAS5815M 的静态电流:
 
当 PDN 引脚被拉至低电平且 VDD 和 PVDD 电源均完全供电时、TAS5815M 的典型静态电流消耗(以 mA 为单位)是多少?
 
我们在 TAS5815M 数据表中找不到该参数。 您能否帮助确认并提供典型值?
 
非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如您所述、您对功耗有非常严格的要求、我猜您使用的是电池供电系统。  

    在本例中、TAS2781 具有更好的功耗性能、并可以提供 20W+的输出功率、  

    能否提供音频放大器器件的目标功耗?

    BR、

    Wenbin