This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:需要 VCCCI 稳压器和未使用引脚的指导

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1644607/pcm2906c-need-guidance-on-vccci-regulator-and-unused-pins

部件号: PCM2906C

使用内部 VCCI 时 ENOB 降级的程度。 我们的 SNR 要求是 40dB(相对于 50mV)。 我们计算出需要的 ENOB 为 7 或更大。 由于 PCM2906 是 16 Δ — Σ ADC、因此 VCCCI 的变化是否会将 SNR 降低到 40dB 以下?

 

我们的设计确实需要 HID 输入或模拟输出。 我们也不使用 Dout 和 Din 引脚。 端接这些引脚的最佳方法是什么。  

谢谢、

Chuck Sampson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说 的是、我们的设计不需要 HID 输入或模拟输出。  提交问题的新方法不是很方便用户使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    SNR 变化不应太大、以至于比 40dB 更差。 使用外部 VCCCI 时的额定值为 81dB 至 89dB、但使用 THD + N 时、输入电压变化引起的信号变化更大 如果您不介意在低输入电平下出现一些失真、我认为信号应该没问题。 它肯定会比本底噪声更大、除非您的电源有足够的噪声、足以将 SNR 降低 40dB 以上。  

    您无需端接未使用的模拟输出、也可以将未使用的 HID 输入保持悬空、或连接到 GND、因为它为高电平有效。 DIN 和 DOUT 也可以保持悬空或接地。 我建议将 DIN 连接到 GND、这样输入始终为低电平。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Mir。