This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:TAC5112 超低延迟滤波器在 192kHz 采样速率下具有异常行为

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112EVM-K, TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1632092/tac5112-tac5112-ultra-low-latency-filter-has-unexpected-behavior-at-192khz-sample-rate

器件型号: TAC5112

您好:

我使用 TAC5112EVM-K 评估套件、并测量不同采样率和内插滤波器设置下的 I2S ->模拟输出延迟。  如预期的那样、我可以看到 48kHz 和 96kHz 条件下线性相位、低延迟和超低延迟之间有明显的差异。  然而、以 192kHz 运行时、低延迟和超低延迟内插似乎具有完全相同的性能....我确实验证了正在写入适当的寄存器值以指定超低延迟、并且(如我所述)我的测试方法在 48kHz 和 96kHz 下都适用。

根据数据表、即使在 192kHz 下、超低设置也能让延迟得到改善...我在此处是否会遇到其他一些限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是从外部还是从 AC-MB 主板提供 I2S 时钟? 相关的、您如何测量群延迟? 在如此高的采样率下、超低延迟非常快、因此我希望能更好地了解您的测量设置、以防您受到测量限制。

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是、我正在通过外部 ASI 接头提供 I2S 时钟。  我的原始设置利用 Audio Precision APx525 将 I2S 流量驱动至 TAC5112、并通过同一 AP 上的模拟输入恢复单端 DAC 输出。  在此配置中、AP 可以在连续扫描期间测量群延迟。

    我担心 APx525 模拟输入可能导致采样率限制会影响这一明显的问题、因此我整理了一个单独的设置:一个驱动 I2S 时钟的 A2B 收发器(我可以在 48kHz、96kHz 和 192kHz 之间轻松循环)、以及 TAC5112 上的硬接线 I2S 数据环回 (DOUT 短接至 DIN)。  我从函数发生器驱动 TAC5112 上的单端 ADC 输入、并 使用示波器测量单端 DAC 输出。  我在示波器上使用水平光标手动测量群延迟。  此设置产生的结果与 AP 设置相同。

    谢谢、

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的详细介绍。

    我自己测试了这个、并确认了您看到的相同内容。 我已经联系了我们的数字团队、以便更深入地了解为何滤波器似乎不会改变。 我将在了解更多信息时更新该线程。

    此致、
    Jeff McPherons

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、谢谢 Jeff!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对此有任何更新?  这种编解码器是我们应用程序的强大竞争者,但我们真的希望在太远之前了解这种限制的性质。

    谢谢、

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我的一位团队成员也对此进行了重新创建、并将其展示给我们在印度的开发团队。 我们正处于一个大型设计锁的中间、因此很难吸引他们的注意力。 在接下来的几天里、我们应该得到更多的优先考虑。

    我们应该知道、频率为 192kHz 且具有超低延迟是您的预期设计选择、还是这只是您在测试中发现的怪癖?

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我们有一定的灵活性、但使用我们的前向轮架构可以轻松实现 192kHz 采样率、而且由于我们的应用是 ANC、因此我们正在追求超低延迟配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    谢谢。 我会努力让大家了解这一点、并在我了解更多信息时让您知道。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    就登记入住吧  您是否希望在本周获得开发团队关于此问题的反馈?

    谢谢、

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    开发团队确认滤波器没有切换、因此我们都认为群延迟没有改善。 他们正在进行模拟、以了解可能发生的情况。 本周我将再次推动以获得更多答案。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、Jeff!  绝对有兴趣了解更多细节以及前进的计划。  此外、如果通过本次调查、可以确定任何可能的权变措施来降低此采样率下的延迟性能、这将非常有帮助。

    谢谢、

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    再次入住。  开发团队关于此问题的任何其他信息/答案?

    谢谢、

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    很抱歉这里的沉默。 我每周都多次推动团队努力在这里找到答案。

    我知道这是一个公共论坛、但如果您愿意在这里向我发送私人信息、并让我知道此项目的体积是多少、它可以帮助将其提升到优先级列表。

    并行问题、您是否正在使用关于 192kHz 的任何特别事项

    谢谢您、
    Jeff McPherson