This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:用于 DAC 输出的解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2, TPA2000D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1645137/tpa3138d2-solution-for-dac-output

部件号: TPA3138D2
主题: TPA2000D1 中讨论的其他器件

您好、

在设计音频应用时寻找 D 类选项的 Im。 但是、似乎所有 D 类放大器都无法处理所面临的用例。

理想情况下、我希望拥有一个能够在 8 欧姆负载下处理 2W 功率的 D 类放大器、单声道输出扬声器。 我遇到的主要问题是、此 d 类的输入应该是模拟的、并且作为平衡的立体声输入提供。   

我发现有一些符合我需要的选项是 TPA3138D2、但是、此 IC 会强制系统使用隔离式立体声输入和立体声输出。  

另外、我不确定此时的增益、我使用的是输出 2Vrms 的外部 DAC、所有 D 类放大器增益都从 6dB 开始、这意味着我可能需要减小 D 类放大器输入端的输入信号。

我考虑的另一个解决方案是使用 TPA203xD1 或 TPA2000D1。 对于 TPA203xD1、信号需要是平衡的单声道、这会迫使系统在两个放大器之间连接一个求和运算放大器。 虽然 TPA2000D1 似乎集成了该功能、但为了在 8 欧姆时达到 2W、最大 5.5V 电压电源无法实现。

有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiara:

    只要在器件输入之前将立体声输入馈入求和配置、就应该能够使用 TPA3138D2 的单声道 PBTL 输出配置。

    此致、

    Isaac