This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:耳机和线路输出同时进行

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1645091/tad5212-headphones-and-line-out-simultaneously

部件号: TAD5212

您好、

我正在尝试确定是否可以(也是一个好主意)同时将音频输出到耳机和立体声线路?

“DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。“

我读这是因为你运行线路输出或耳机,但只是想仔细检查,然后我们添加一个单独的耳机放大器。

Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    每个输出都有自己的输出驱动器、因此一个输出可以驱动单声道耳机、而另一个输出可以驱动线路输出(如果您有此问题)。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garret! 虽然我希望有两个立体声对,即立体声耳机和立体声线路输出在同一时间。 这也是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输出可设置为立体声单端。