This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHSTUDIO:PUREPATHCONSOLE 访问待处理

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1646001/purepathstudio-purepathconsole-access-pending

部件号: PUREPATHSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: TAS5825MTAS5825-SWPUREPATHCONSOLE

您好:

我获得了 TAS5825-SW /TAS5825M 封装的批准、但 PUREPATHCONSOLE 访问仍处于待处理/限制状态。

我的申请是在 2026年5月7日 上提交的。

我正在基于 TAS5825M 开发一个嵌入式音频放大器工程、需要使用 PPC3 进行 DSP 配置和调优。

目前我可以访问 TAS5825M 软件包下载页面、但 PUREPATHCONSOLE 仍显示为受限。

您能否验证我的账户的访问状态?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbignew:

    我正在检查这个,很快会回来给你。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbignew:

    您的访问权限申请已获批准。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    此致、
    兹比格涅夫