请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAS2572
在回答我们前面关于可选 EMI 网络的问题之后、我们根据布局指南(SLAAEF2-2024 年 1 月、第 19 页)选择了以下元件:
L2、L3 - 120 Ω 铁氧体 TDK MPZ1005S121ET000
C10/C11 - 47pF
R1、R2 - 2.2k Ω
我们认为他们遵守准则、但请告知这些价值观是否存在任何潜在问题。
谢谢、O.R.