This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:有关 PCM2906C 如何工作的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1646048/pcm2906c-questions-about-how-the-pcm2906c-functions

部件号: PCM2906C

如何使用 PCM2906C 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们使用的是 PCM2906C 编解码器、我对此 IC 的工作原理有疑问。 我不知道该器件如何处理模拟音频输入信号。

    这就是我设想 PCM2906C 的工作方式。 您能否验证这是否正确?

    图 1:PCM2906 — 模拟音频至 PCM、等时音频数据流

    在数据表中、VCOM 电压电平设置为 3.3 V 标称内部基准电压的 0.5 倍。 ADC 的最大满量程电压为 3.1V、这在最坏情况下是内部基准的最小电压。

    为了确保可靠性、我选择了最大 1.8 VPP 音频信号。 可以提供大约 0.5V 的裕度来防止削波。 代价是不会跨越 ADC 的满量程电压。 0.5V 裕度是否过于保守?

    我遇到的另一个问题是如何推导输出模拟信号。 USB 数据流是否也馈送 DAC? 我们能否通过监控模拟输出来检查音频输出数字数据流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    1.8V 应该是要发送的良好音频信号、满量程取决于 VCCCI、该信号会因您提供的内容而异。 如果我们需要 3.3V 信号、那么满量程信号的裕度只有 0.2V、这似乎是合理的。

    USB 流也馈送 DAC、您应该会看到 USB 音频输入和器件的输出。 当您遵循数据表中的示例原理图时、它应该可以即插即用。 ADC 和 DAC 路径在编解码器中是分开的、但您可以通过 DAC 使用计算机上音频软件上的环回路径来侦听 ADC 输入、例如 Audacity。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mir,这是非常有帮助的,因为我不熟悉电子音频领域。