This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560EVM:TAS2560 与 TAS2563

Guru**** 2924680 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2560, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1646811/tas2560evm-tas2560-vs-tas2563

器件型号: TAS2560EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563、TAS2560

你(们)好
我们订购 TAS2560EVK、但希望在量产中使用 TAS2563。 我需要订购 TAS2563EVK、或者对 TAS2560 进行滤波和设置适用于 TAS2563

Thansk
Mikal

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikal:

    我们建议您订购 TAS2563EVK、因为这两种器件(放大器增益,升压电压,输入电流限制等)的设置应该不同。 此外、TAS2563 是一款集成了 EQ/DRC/DSP/DEQ 等滤波器的 PBE 器件、而 TAS2560 是一款非 DSP 器件、需要 SOC 来运行预处理和保护算法。 谢谢。