This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:确认 TAS5815 Rds (on) 最大值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1646529/tas5815-tas5815-rds-on-maximum-value-confirmation

器件型号: TAS5815

您好的团队、

我们正在查看 TAS5815 输出级导通电阻、以用于损耗和热设计计算。 TAS5815 数据表列出、在 VPVDD = 24V、I (OUT)= 500mA、TJ = 25°C 的条件下、RDS (ON) 为 120m Ω、描述为每个单独输出 MOSFET 的 FET +金属化。
问题:
  1. 是否保证了 TAS5815 RDS (ON) 的最大值?
  2. 如果没有保证的最大值、TI 是否有用于最坏情况损耗计算的建议设计值或降额指南?
  3. 是否可以分享任何 RDS (ON) 与结温或生产容差的变化数据?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    在所列条件下、可以保证 Rdson。 但在实际用户情况下、Rdson 会发生变化、尤其是温度升高时。 通常、在较高温度下、Rdson 会增加约 10%。 但是、如果器件将在峰值输出功率下持续工作、这可能仍然略有增加。

    没有经过测试的数据可以共享。

    BR、

    Wenbin