This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:输出短路检测

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX2889, TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1647044/tad5212-output-short-circuit-detection

部件号: TAD5212
主题中讨论的其他器件: TMUX2889、

是否有介绍短路检测的应用手册?

需要注意的是 通过 TMUX2889 连接到耳机 TRS 插孔的立体声单端电容器 (270 μ F) 耦合输出。  如果插入单声道耳机、是否会 使用 OUT_CH1_LTCH 中的详细信息触发输出短路中断(由于振铃与 SLEEVE 短接)、此时 MCU 可以重新配置 TAD5212 以进行单声道 操作?

OUT_CH1_LTCH 寄存器说明说它用于直流故障诊断 、我没有看到任何关于短路检测 工作原理的讨论、因此 在使用电容器耦合时是否可用于区分单声道和立体声耳机、我不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    插入单声道耳机不会 通过 OUT_CH1_LTCH 触发输出短路中断。该寄存器中的短路标志会监测 OUT1P 和 OUT1M 驱动器引脚本身上的故障。  我 认为、 单声道插头短接环到套管会给驱动器带来负载条件 、而不是 保护电路设计用于捕获的硬故障、因此该寄存器无法 检测 耳机通道拓扑。

    此致、

    Arash