This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:12Hz 修改

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1645903/taa5242-12hz-modification

器件型号: TAA5242

尊敬的专家:

TAA5242 的数据表(如表 6-9 所示)、当 MD1/MD2 配置为高电平/高电平时、如何将其配置为 48K 采样率? CCLK 是否仍然需要?

在控制器的 I2S 模式下、HPF 的默认截止频率为 1Hz。 能否将其修改为 12Hz?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您的 MD0 连接是什么?

    某些功能仅适用于某些音频格式。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器 I2S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在控制器模式下、需要 CCLK。  当器件配置为控制器模式时、MD3 引脚用作控制器时钟 (CCLK) 输入、因此 HPF 可配置。  当 MD1/MD2 配置为高电平/高电平时、FSYNC 将输出 48kHz。

    此致、

    Garret