This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:PCMD3180 中无 PDM 时钟输出

Guru**** 2938610 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1647663/pcmd3180-no-pdm-clock-output-in-pcmd3180

器件型号: PCMD3180

尊敬的团队:

客户在其工程中评估 PCMD3180、他们发现处理器发送 TDM 时钟并且没有来自 PCMD3180 的 PDM 时钟输出、然后他们检查寄存器 0x77=80h 和 0x76=00h。 附件是 PCMD3180 输入、从 PCMD3180 读取寄存器的波形、请帮助进行分析和反馈、谢谢。

007_WAVE (002).rar 

BRS、

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    请将所有 GPO_CFGx 寄存器 (0x22-0x25) 更改为 0x41。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    此测试已经完成、但仍然没有 PDM 输出、因为客户迫切需要进行评估、我们可以直接召开会议吗?

    BRS、

    Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我已经回复了电子邮件链。

    此致、

    Garret