This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2-Q1:输出电容器选型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2-Q1, TPA3110D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1647587/tpa3110d2-q1-output-capacitor-selection

器件型号: TPA3110D2-Q1
主题 TPA3110D2EVM 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户根据 EVM 的电路 (TPA3110D2EVM) 使用 TPA3110D2-Q1 设计了电路、他想了解 C20 等合适的输出电容器值。 我是否可以知道如何选择合适的输出电容值?

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    该电容值通常选择为 1nF。 如果您遇到 EMC 问题、可以 尝试 2.2nF。  该电容值不能设置得过大。 它会增加输出损耗。

    此致、

    Zoey Wang