This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140-Q1:功率耗散计算

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1647867/pcmd3140-q1-power-dissipation-calculation

器件型号: PCMD3140-Q1


尊敬的团队:

我会估计 PCMD3140-Q1 器件的功率耗散、以便对散热器设计进行热分析。

使用数据表中的电流值、我计算出 IC 功率耗散为:

PD =(VVDD×IAVDD)+(VIOVDD×IIOVDD)

对于我的案例:

  • VAVDD=1.8V
  • IAVDD = 8.1mA
  • VIOVDD=1.8V
  • 0.05mA

计算方法:

PD =(1.8×8.1mA)+(1.8×0.05mA)=14.7mW

因此、估计的器件功率耗散约为 14.7mW。

您能否确认此方法对于估算 PCMD3140-Q1 的 IC 功率耗散是否正确?

谢谢。