This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:如何在不使用 tinymix 的情况下切换配置文件

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1647942/tas2563-how-to-switch-profiles-without-using-tinymix

器件型号: TAS2563

您好、

我之前通过以下主题收到了您提供的 TAS2563 驱动程序:
URL:TAS2563:TAS2563 Linux 驱动程序请求内核 6.1 和 RCA 文件生成工具

您能否建议如何使用此驱动程序切换配置文件?
用户指南说明可以使用以下命令切换配置文件:

tinymix "TASDEVICE Profile id" 0

但是、我们想知道如何在不使用 shell 的情况下切换配置文件。
驱动器中是否有开关曲线功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您使用的是什么平台?

    在带有 Android 系统的 QCOM 平台中,您可以通过 xml 文件设置配置文件 id。 您可以咨询您的平台供应商如何配置不同的音频箱。

    此外,您可以使用 libtinyalsa 提供的 API 设置配置文件 ID。

    您可以在 www.bing.com 中设置 keywork、如“tinyalsa set volume in code“、

    您会发现 AI 将帮助您编写示例代码。设置配置文件 ID 与卷代码相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我们的平台是 MTK Android。

    您能否确认 "TASDEVICE Profile id" 在 MTK Android 上设置的推荐方法?

    我们希望根据产品型号选择不同的配置文件、例如立体声型号和启用了下混音的单声道型号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    大家知道、不同平台的音频路由是不同的。 以下是我从 AI 得到的答案:

    在 MTK Android 平台上、使用定义音频控件路径的 XML 文件配置音频路由。 使用的主文件是`mixer_paths.xml`、通常位于下的器件特定目录中
    device/////。该 XML 文件包含
    元素、每个元素代表一个命名的音频路由。 在每个路径内部、
    标签使用相应的值指定混音器控件(如开关或音量设置)。 例如:




    系统在启动时或连接音频设备时解析此文件、应用定义的控件以建立正确的音频路由。 根据 MTK 芯片组和 Android 版本的不同、实际文件名和位置可能略有不同、但是
    mixer_paths.xml 是用于此目的的标准配置文件。

    您也可以咨询 MTK 以了解如何配置音频情况。

    至于您提到的立体声、您的设备中是否意味着两个 tas2563?