This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572EVM:扬声器导致了不合理的

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1647083/tas2572evm-speaker-caused-desense

器件型号: TAS2572EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2572

我们已经对多个装置进行了相当多的测量、以确认这是扬声器引起的不理智。

1 仅当扬声器打开时、检测功能才会打开。  当我们对其他子系统施加压力时、负义功能关闭。

2 如果我们使用更大的声级、则检测信号会升高。

由于设置不同、美国实验室和中国工厂实验室之间存在一些数据差异。

但上述结论是非常肯定的。

您能否提供更改开关频率的命令?  为什么需要这么长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanqin:

    正如我们所讨论的、 我们仍然需要您的团队的帮助、以确定原因是扬声器/轨迹或放大器引起的? 然后、更清楚地确定下一步需要修改/优化哪个方面。 您能否继续您电子邮件主题中列出的实验?

    1.扬声器已连接+播放打开、检测已确认。

    2.扬声器断开连接+放大器仍在切换、确定 EMI 是来自 PCB 布线/放大器开关还是扬声器导线辐射、您能分享这个结果吗?

    3.放大器处于常开/直通模式、确认控制组没有失去意义、同时确认?

    同时、您可以尝试这些命令来调整 PWM 频率吗? 进行更改后、可能需要调整 THD 频率、并注意可能对 PWM+N 性能的影响。 谢谢。

    W 80 00 FD

    W 80 0d

    R 80 75 01.

    W 80 75 20

    R 80 44 01.

    W 8044 0c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我 会尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanqin:

    请告知我们上述所有测试条件的实验结果。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、稍后反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的硬件团队回复:

    我在扬声器输出导线引脚处进行了探测、在以下命令前后使用示波器和示波器结果。
    更改前、T~ 2.6ns、频率~ 384KHz
    更改后、T~ 2.8ns、Freq ~ 357KHz

    我还做了频谱捕获检测,由扬声器引起的 WiFi 2.4GHz 检测仍然是 7dB,没有变化。
    这个小频率变化通常不会改变 SENSE。 将频率从 384KHz 半频率更改为 192KHz、这可能有助于理解。
    但看起来像典型的 D 类放大器(如 TAS2572)、使用~300kHz 至 800kHz 的开关频率(48kHz 采样率的倍数)。 我们已经在其最低侧运行。 没有太大的空间需要降低。

    在以下情况下、我希望暂停此调试工作、然后等待几天、以便获得更准确的 HVT LBU 检测结果。
    1 HVT 与原型、天线/噪声源位置在设备上发生变化、失感可能发生变化。 在接下来的几天里,我将使用微型腔室的 TIS/EIS 首次读取 HVT 失感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanqin:

    请留出更多时间在内部进行讨论、因为这是一个与智能放大器不完全相关的全面系统设计问题。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peter

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanqin:

    有几个建议可能是不正确的优化方向。

     1.尽量减小电流环路面积。 检查 TAS2572 的输出滤波电感器/电容器的布局;缩短电源布线长度以减小环路面积(辐射 EMI 的主要来源)。 同时确认 PVDD 纹波是否过大。

    2. 屏蔽和接地。  验证扬声器导线是否具有屏蔽功能;确保 TAS2572 的 PGND 通过单点连接连接连接到 WiFi 射频接地(以避免接地环路耦合)。

    3. 启用展频调制以分散谐波能量(来自寄存器转储,我认为这已经配置好)。  

     4.过滤器升级。  在扬声器 π 添加共模扼流圈或 I ² C 型滤波器、以抑制高频谐波辐射(在音频损耗限制条件下实现平衡)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢、我对我们硬件团队的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、不用客气。