This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 数据表中提到的 315W/Ω 最大输出的测试条件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1647605/tpa3255-test-conditions-of-315-w-ohm-maximum-output-mentioned-in-tpa3255-datasheet

器件型号: TPA3255

尊敬的支持团队:


我们设计了一个采用 TPA3255 的 300W * 2 BTL 输出功率放大器。 在测试输出功率时、我们发现使用 4 欧姆纯电阻负载进行测试时效率非常低。 当输出功率为每通道 250W 时、电源的交流输入功率接近 750W、并会在大约 3 秒内对产品进行保护。 如果使用 4 Ω 负载和感抗(约 70uH)对每通道 300W 进行测试、则交流端子的输入功率约为 615W、燃烧时间可以持续大约 2 分钟。 我想问一下 TI 演示板在测试 4 Ω 315 W * 2 输出时使用的负载是纯电阻还是电感负载。 是否有任何测试图片或视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quan:

    图之前列出了测试条件:

    效率数据如下所列:

    在使用 EVM 进行的测试中、通常会存在一些损耗、例如 LDO 或其他支持功能电路。 这些零件应在计算中扣除。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    感谢您的回复、

    您列出的数字仅是 EVB;上的配置

    我混淆了输出负载 RL = 4 欧姆只是一个不带电感的电阻器或一个 Rdc=4 欧姆的电感器(这在扬声器中更相似)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quan:

    通常、该测试仅使用电阻器、因为 EVM 上有 LC 滤波器。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin

    感谢您的答复

    如果 EVB 仅使用电阻器进行测试、在此处测试约 200W*2 的输出功率时、使用电阻器的效率仅约为 75%、但 如果使用具有电感 (75uH) 的电阻器、效率超过 95%。 当然、我也比较了市面上的其他 TPA3255 产品、测试结果与我们的产品相同。这里的测试有什么问题吗?

    BR、

    问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quan:

    关于效率测试、一些提示:

    应在芯片组输出端测试输出功率、以防止导线损耗。

     通常会有一些损耗、例如 LDO 或由 PVDD 供电的其他支持功能电路。 这些零件应在计算中扣除。

    请先检查这些内容。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    好的,我会检查它,我也会买一个 EVB 比较测试. 此外,在测试 315W*2/4ohm 的输出功率时,您能提供一些测试环境图片或视频作为我们的参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quan:

    现在没有可用的视频。

    您可以在以下链接中参阅 EVM 的 SCH/布局。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLAR129

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLAR131

    BR、

    Wenbin