This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:上电期间的 TAD5212 砰砰声

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1642178/tad5212-tad5212-pop-noise-during-power-up

部件号: TAD5212
主题: TAD5242 中讨论的其他器件

您好的团队、

我正在尝试减少 TAD5212 上电时的砰砰声。 我已经更改并尝试了 DE-POP 寄存器中的值的各种组合、但它没什么区别。

code cfg_reg TAD5212_registers_reset[] = {
	// Select page 0
    { 0x00, 0x00 },		// Set page 0
    { 0x01, 0x01 },		// Reset all registers
	{ CFG_META_DELAY, 0x02 },

    { 0x00, 0x00 },		// Set page 0	
	
    { 0x02, 0x01 },		// Wake up with AVDD > 2v and all VDDIO level, quickcharge = 3.5ms
	{ CFG_META_DELAY, 0x2 },
	
	{ 0x67, 0x00 },		// Set Volume Left (CH1A) Control to Mute
	{ 0x6E, 0x00 },		// Set Volume Right (Ch2B) Control to Mute

	{ 0x06, 0xf5 },		// DAC de-pop configuration register
	{ 0x07, 0x00 },		// Miscellaneous configuration register 0	
	
///[.....]


    { 0x76, 0x0C },		// Enable Input and Output Ch1 and Ch2	(ADC & DAC)	
    { 0x78, 0x40 },		// Power up configuration register: # Power up ADD & DAC	

我使用差分输出模式和 100µF 电容器进行交流耦合。

如示波器图所示、我在 TAD5212 的输出(黄色)和 OUTx_M(蓝色)处进行了测量。 瞬态的大部分来自此时此刻、OUTx_M 降至 0V、并从启动过程开始。  

第一:有没有办法减少这种情况? 我也不明白、为什么即使 DAC 尚未激活也存在电压、并且将寄存器 0x02 设置为仅通过 VDIG 启动。

其次:TAD5212 数据表 中提到了一个名为“改善 TAD5xx2 器件应用中的带外噪声和咔嗒声和砰砰噪声“的应用手册。 从哪里可以找到此内容? 连接的链路无法正常工作。 www.ti.com/.../slaaer0

谢谢、祝您好运!

Stefan

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

     基本上、在上电时、耦合电容器必须充电至所需的输出共模 (VOCM)、 在断电情况下则必须放电。 当一个步进直流电压切换至耳机时、会出现咔嗒声和砰砰声 。 该直流电压通过耳机输出的“咔嗒“声或“砰砰“声发出。 因此、应以受控方式执行泵入或泵出此电容器(用于充电或放电)的电流。   直流阶跃电压是在存在音频信号时对耦合电容充电的结果。 当系统关闭通道时、电容器在断开的开关一侧保持充电状态。 一旦重新建立连接并连接带电的电容器、耳机将看到直流电压、从而产生“咔嗒“或“砰砰“噪声。 砰砰声或咔嗒声的电平取决于电容器上的直流电平。 耳机的电阻只有几欧姆、因此当耳机看到重新连接的信号路径时、电容器会快速放电(由于 RC 时间常数较小)、从而导致耳机上出现“咔嗒“或“砰砰“声。  鉴于上述情况,降低砰砰声的最佳方法是在耦合电容器上斜升直流偏置电压 。 以下几个步骤可以提供帮助。

    1. 启用寄存器 0x07 中的 DAC_ST_W_CAP_DIS、在上电之前对输出电容器放电
    2. 调优寄存器 0x06 中的 PWR_UP_TIME_DE_POP—如果砰砰声持续存在、则增加充电时间
    3. 考虑为额外的启动延迟启用 DAC_DLYD_PWRUP
    4. 如果砰砰声仍然过大、 更改盖子尺寸 可能会有所帮助
    5. 在许多应用或 不同的 DAC 中,我们将器件静音,直到所有 电源和 CLKS 有效并提供 ,这可能会屏蔽砰砰声。  

      您提到的应用手册  尚未准备就绪、其中的链接是 该应用程序的占位符。

    此致、

    Arash