This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:温度范围和冷启动

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1649509/pcm2912a-temperature-range-and-cold-start

器件型号: PCM2912A

“绝对最大额定值“部分下的器件规格 规定环境温度低至–40°C。但自然通风条件下的工作温度低至–25°C。那么、该元件是否支持–40°C 冷启动? 是否允许正常运行。 温度需求低是由于性能降低还是由于 MTBF 问题而需要。

谢谢、  

ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adi:

    在建议运行条件之外、性能有可能会降低。 因此、对于正常运行、我建议使用–25°C 以上。 低于此值时、器件不会损坏、但可能会降低性能。 在–40°C 工作温度以下存在永久性损坏的风险。

    此致、

    Garret