This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:有关 TAS2781EVM 的连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1648066/tas2781evm-regarding-the-connection-of-the-tas2781evm

器件型号: TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2781

您好的团队、

我正在评估 TAS2781 EVM。 我跟随了“5. 用于连接 PC 和 EVM 的“Mono Setup Quick Start“部分;但是、“TI USB Audio UAC2.0“不会显示在控制面板的“Sound“设置中、并且 PC 无法识别扬声器。 我是否需要安装任何驱动程序?
此致、
Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    EVM 需要 PPC3 软件的支持才能正常工作。 请先应用该应用程序。

    请访问 https://www.ti.com/product/TAS2781 页面 、申请获取以下两部分:

    第一部分:PPC3 应用程序、它可用作所有芯片组的平台(就像一个文件夹)

    第二部分:TAS2781 使用 PPC3。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin-san:

    感谢您的支持。

    已请求并下载上述两个文件夹。
    我们能够为 EVM 供电、从 PPC3 写入数据以及读回数据。 但是、我们在识别 TI USB Audio UAC2.0 驱动程序时遇到问题、PC 无法识别 TAS2781。

    通过“Device Manager(设备管理器)“进行检查时、设备配置似乎存在、但设备无法正常启动、并显示一条消息、指示需要额外安装。

    请告知我们是否需要安装任何其他驱动程序。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohel:

    该 EVM 不需要其他驱动程序。

    通常、安装 EVM 后、即使未连接 EVM、ti-audio 也会有如下所示的您 PC。

    如果右下角没有此类图标和应用程序、可能是因为 PC 或操作系统的限制。 您可以在其他 PC 或个人 PC 上检查吗?

    BR、

    Wenbin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin-san:

    感谢您的支持。

    我使用 Panasonic Let's Note 和 ThinkPad 验证了问题、但两者都不起作用(两者都运行 Windows 11)。
    我还尝试了 PC 和 EVM 之间的几根不同的连接电缆、但这些电缆都未解决问题、因此我无法确定根本原因。
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kylhei:

    前提是驱动程序已准备就绪、但无法连接到 EVM。 您能分享一下您的电路板图片吗? 检查 EVM 上的跳线

    谢谢。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin-san:

    感谢您的支持。

    我将分享当前正在评估的 EVM 的照片。

    如果您能回顾一下、我将不胜感激。
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohel:

    可以检查 J25 吗?

    应该没有跳线、图片中不清楚。

    另一个问题是、插入 USB 电缆后、连接 PC 和电路板、D3 是否发出蓝光?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin-san:

    感谢您的支持。

    照片中可能未清晰显示、但 J25 上未安装跳线。
    跳线配置与用户指南的图 1-1 所示完全相同。

    此外、当通过 USB 电缆连接 PC 和 EVM 时、D3 以蓝色亮起。

    如果还有其他问题需要我检查、请告诉我。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    感谢您的检查。 因此、至少在这一阶段不应该是硬件/跳线问题。

    如前所述、即使连接了板、也没有有源的 TI-USB 音频 2.0、并且板上的 LED 亮起蓝色。

    这真的是一个问题。

    您是否可以卸载 TI-USB Audio 的驱动程序、然后重新安装?

    还是卸载整个 PPC3 并重新安装?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我 PC 上的版本是 V4.59.0、