This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:单接地系统中的 AGND/DGND 实现

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1648791/tlv320aic3107-agnd-dgnd-implementation-in-a-single-gnd-system

器件型号: TLV320AIC3107

您好、

我们计划添加此 IC 的应用对模拟和数字电路均使用单个电源和单个 GND 系统。

但是、在该 IC 的评估板上、AGND 和 DGND 通过电阻器连接、每个使用单独的 GND 平面。

在现有应用中、分离 GND 或电源会显著影响许多周围电路、因此分离并不现实。
此外、当前设计已经可以满足所需的音频性能。

本应用的 GND 原理是使用一个具有一个大公共 GND 平面的 10 层 PCB、并将 GND 层放置在信号层附近、以提高对 GND 电势波动的稳定性。

在这种情况下、添加的 IC 将仅使用 LINE1LP 和 LEFT_LOP。
不会使用扬声器输出等其他功能。
因此、预计不会产生大模拟电流。

在这些情况下、您是否仍建议仅针对此 IC 将 DGND 和 AGND 分开?

如果 AGND 分离、AGND 平面会变得非常小、我担心 GND 阻抗和稳定性实际上可能会变得更糟。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只要模拟和数字信号彼此远离、就不需要单独的接地平面。 此建议用于隔离模拟/数字噪声、以便器件按照规格运行。 如果 当前设计已经满足所需的音频性能、则无需仅更改编解码器的设计。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。