This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780EVM:PurePath Console

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780EVM, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1647504/tas2780evm-purepath-console

器件型号: TAS2780EVM

您好、TI 客户支持部门

最近、我购买了 TAS2780EVM 并申请 PurePath 控制台、为我们的主要客户开发 DSP+Amp 解决方案。 TAS2780EVM 已受到广泛认可、但 PurePath 控制台自 5 月 12 日发出请求以来仍处于等待状态。  

请您尽快批准我对 PurePath 的需求、以便加快我们的解决方案开发速度、我们将不胜感激。

谢谢。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Won Woo Rhee:

    我已通知内部团队检查原因。  

    但是、您能否首先检查您是否使用公司的电子邮件地址申请访问权限? 因为在这种情况下不支持个人电子邮件地址。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用我的公司电子邮件地址进行访问。 - warren.rhee@mobilityaudio.com

    感谢您的支持。 我期待尽快获得访问权限的批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    由于这需要达拉斯团队进行检查、因此这需要一些时间。 感谢您的患者。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Won Woo Rhee:

    我们已批准您的申请。 如果您仍有任何问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nayeem

    在我的安全资源中、PPC 仍处于待处理状态、如下所示。 请再次批准我的 PPC 申请。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Won Woo Rhee:

    您是否在“安全资源“或其他链接中申请了 TAS2780PPC3?

    正如前面提到的、Nayeem 说请求已获得批准、但您尚未获得批准。 我想知道是否有任何不匹配的情况。

    BR、

    Wenbin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不记得我是怎么请求的、但我认为这是“安全资源“以外的其他链接。  

    如下所示。 有另一项关于 TAS2780-SW 的请求、该请求已获批准。 也许 Nayeem 批准的是这一个。

    您是否会再次查看并批准 PPC 请求?  

    否则、我可以取消我的 PPC 申请、并再次请求您的批准(如果有效)。 请告诉我您想如何继续。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Won Woo Rhee:

    我‘m 内部检查,并将很快反馈给你.

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Won Woo Rhee:

    已批准访问 PPC3。 请检查您的电子邮件或 “安全资源“

    BR、

    Wenbin