This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:TAC5112 共模检测?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1650028/tac5112-tac5112-common-mode-sensing

器件型号: TAC5112

大家好、我正在尝试评估我正在开发的电池供电产品 TAC5112。 TAC5112 数据表第 42 页显示了一个图表(图 7-23)、这似乎意味着在使用伪差分输出连接时、OUT2M 可用于检测 OUT1M 的电压...但我不清楚其工作原理是什么? 在此模式下、Out2M 是否配置为某种输入引脚? 如果是、返回的 VCOM 电压的值是如何/在哪里?

我试图解决的情况:我的产品有一个立体声耳机输出插孔,但 1) 我想使用无电容器耳机设计,这意味着 2) 我想能够检测是否有人插入这个插孔不是一对无源耳机. 如果插入了类似立体声电缆的设备、并且连接到功率放大器或连接到电源的其他负载、我理解发生了接地不匹配、我很好奇我的选择是如何平稳地处理此问题(也就是说,我很好奇 TAC5112 是否可以检测到这种情况)。  

一个小的次要问题:此图中描述的电阻器是否用于表示耳机电阻、或者伪差分输出是否需要额外的电阻器? 我觉得图有点令人困惑。

谢谢!