This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:Vref 和输入衰减

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1650193/pcm6240-q1-vref-and-input-attenuation

器件型号: PCM6240-Q1

尊敬的专家:

  1. Vref 引脚的电压测量值为 2.7V、 AD 转换电压和基准电压之间的关系是什么?  
  2. 它在麦克风应用中具有低摆幅模式和高摆幅模式。   输入衰减是 14dB 还是 20dB? 它可以在高摆幅和低摆幅模式下衰减吗?  
  3. 线路输入模式、关系是 10Vrms-->1fs; MIC 输入、低摆幅是 2Vrms-->1fs? 高摆幅 10Vrms->1FS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Vref 2.75V 支持满量程 2Vrms 差分输入和 1Vrms 单端输入。

    2.根据 10Vrms 满量程差分线路输入(高摆幅)和 2Vrms 低摆幅、高摆幅输入衰减为 14dB。

    3、线路输入满量程高摆幅为 10Vrms ,麦克风输入必须符合以下条件。

    此致、

    Garret