This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1798:具有 4.5V 虚拟基准的单电源 9V I/V 级的可行性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1798, PCM5102A, PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1651678/pcm1798-feasibility-of-single-supply-9-v-i-v-stage-with-4-5-v-virtual-reference

器件型号: PCM1798
主题中讨论的其他器件: PCM5102APCM1789

您好的团队、

背景:我们正在评估用于音频设计的 PCM1798DBR。 目标是通过为外部 I/V 放大器使用单个 9V 电源、将 4.5V 基准施加到运算放大器同相输入、而不是数据表/基准电路中所示的以 GND 为基准的 I/V 级、来降低电源成本。 PCM1798 模拟电源保持为 5V、数字电源保持为 3.3V
问题:
  1. 是否可以在 I/V 求和节点偏置在 4.5V 左右而不是保持在 GND 附近的情况下操作 PCM1798 电流输出引脚? 如果指定了、请提供允许的 IOUT 顺从性/共模电压范围。
  2. 如果此拓扑可以接受、THD 考虑到 4mA p-p 满量程电流和 3.5mA 中心电流、为了避免削波和 SNR+N/SNR 下降、建议满足多大的射频范围和运算放大器输入/输出摆幅要求?
  3. 如果不建议、正式建议是为 I/V 级使用双电源(例如±5V)还是选择电压输出 DAC?
请求:请提供针对 PCM1798 单电源 I/V 转换的官方建议和任何相关参考电路、应用手册或 E2E 指导。
 
此致、
Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    将电压连接到同相时、只会将输出按该电压上移、这是对输出进行电平转换的标准方法。

    通常、连接到 DAC 的放大器输出由 Vo = 4mA (p-p)×R_f 给出(加上直流偏移,如果同相未接地)、因此 Rf 的范围取决于 IV 放大器何时 饱和和钳位。 与给定电源电压下允许的电压摆幅有关。 如果 放大器发生钳位、SNR 也会降低。   请参阅 要使用的 I/V 放大器的数据表。

    如果您想一般地避免 I/V 级、您可以使用我们的电压 DAC 之一、例如 PCM5102A 或 PCM1789、或新一代 TAD5xxx DAC。

    以下应用手册有助于阅读:适用于音频 DAC 的电流 — 电压转换器电路

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa333a/sbaa333a.pdf?ts = 1780410715761&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    此致、

    Arash