This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1798:连接到 PCM1798 输出的 I/V 转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1651373/pcm1798-i-v-converter-connected-to-the-pcm1798-output

器件型号: PCM1798

我考虑在没有负电源的系统中使用 PCM1798。
在参考电路中、I/V 转换器设计为使用正负电源。
是否可以设计仅使用正电源的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    中心输出电流为–3.5mA、输出可以摆动 4mA p-p IV 级 需要负电源。 如需更多信息、请参阅以下应用手册:

    适用于音频 DAC 的电流/电压转换器电路

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa333a/sbaa333a.pdf?ts = 1780410715761&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在基准电路中、用于 I/V 转换器的运算放大器的同相输入连接到 GND。
    是否可以通过向其同相输入施加偏置正电压来操作 I/V 转换器的运算放大器以使其输出为正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这是对输出进行电平转换的标准方法。 只需确保保持在  所用放大器的输出摆幅范围内。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 I/V 转换器的同相输入施加了 4.5V 电压。
    输出电压与理论值不同。
     同相输入电压或反馈电阻器是否受到任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iganami-San:

    您是否测量了 DAC 的正确电流输出? 该引脚上的电压读数是多少?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    测量值为:
    同相输入:4.52V、反相输入:4.52V、输出:3.4V、DAC (PCM1798):1.6mA 的电流输出。
    由于 PCM1798 DAC 的中心电流为 3.5mA、因此在此情况下似乎它未正常工作。

    使用只有正电源的 I/V 转换器时、
    同相端子电压或反馈电阻器是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,首先,您应该  为 I-V 级使用双电源电压,您的原理图显示单电源。 请参阅包含相同建议的旧帖子:

     https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904144/pcm1798-reference-circuit-for-pcm1798 

    除此之外、  我还记得根据过去的经验、真正的 BPZ 发生了变化、与 图 28 不同。 (数字输入和模拟输出之间的关系)  因此、我相信您看到的 1.6mA 是该失调电压导致的 、并且测量的输出电压与 1.6mA 匹配。

    此致、

    Arash