This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142EVM-K:具有 USB 接口的 AC-MB I2S 格式

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1652654/tad5142evm-k-ac-mb-i2s-format-with-usb-interface

器件型号: TAD5142EVM-K
主题: PCM9211 中讨论的其他器件

您好:  

我们正在尝试从 EVM 上的 USB 数据输入评估具有 I2S 格式的 TAD5412  
但是、如果我们选择 AC-MB 附件的 USB 接口、则 TDM 是默认设置。
如何将其更改为 I2S 模式?

此致、

望月

TAC5xxxEVM.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Mochizuki-San、  

    AC-MB 板上的 XMOS 和 PCM9211 都对生成的 CLKS 进行编程(请参阅图 2-2。 AC-MB 音频接口方框图)。

     由于 XMOS 音频处理器生成并提供 BCK 和 FSYNC 信号 , 用户  没有 直接更改格式的选项。  AC-MB 上的 USB 连接提供具有 32 位帧大小的 48K 固定 12.28MHz BCLK 和 Fsync、这意味着这是 TDM8 格式。

    此致、

    Arash