This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2120:围绕高电感扬声器驱动器进行设计 (DMA45-4)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1652171/tas2120-designing-around-high-inductance-speaker-drivers-dma45-4

器件型号: TAS2120

您好:

对于我们的应用、我们对设计与高电感扬声器驱动器 (0.3mH) 配对的智能音频放大器感兴趣、并注意到 TAS2120 数据表建议的最大扬声器电感值为 100uH 或 0.1mH。 关于如何使用这些高电感驱动器、特别是如何缓解由电感反冲导致的 PVDD 过压事件、是否有任何指导?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shannon、

    我们将调查您的请求、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shannon、

    感谢您的查询。 使用 TAS2120 驱动 0.3mH 扬声器时、需要仔细考虑电感特性、因为数据表指南(最大 100uH)基于典型的 4 –8Ω 电阻负载。

    使用高电感驱动器时、应解决以下风险和缓解措施、以防止 PVDD 过压:

    1. 电感反冲和 PVDD 充电:​主要风险是、当 D 类输出开关时、0.3mH 电感会产生反电动势尖峰。 如果此尖峰超过 PVDD 电源轨电压、电流会通过同步整流器反向流入 PVDD 电容器。 由于 TAS2120 具有集成式 H 类升压转换器、这可能会导致 PVDD 过压故障。

    2. 通过外部钳位缓解风险:​我们强烈建议在扬声器端子之间直接放置一个齐纳二极管或双向 TVS 二极管(额定值略高于标称 PVDD、例如 15V-18V)。 这样可以为反电动势电流提供安全路径、从而钳制电压并保护 PVDD 电源轨。

    3. LC 滤波器稳定性:​扬声器电感较大会降低整体 LC 滤波器转角频率。 请确保C_out选择了您的输出电容器 ()、以便保持稳定的滤波器响应并避免不稳定或过大的电压振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、我很高兴为您提供帮助。