This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHSTUDIO:PUREPATHCONSOLE 请求被拒绝

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, TAC5112EVM-K, TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1651382/purepathstudio-purepathconsole-request-denied

部件号: PUREPATHSTUDIO
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLETAC5112EVM-KTAC5112

您好、

我是 Bogdan Bejan、英国马洛 Chelton Limited 的员工。 我的电子邮件地址是 bogdan.bejan@chelton.com

我正在就我对 PUREPATHCONSOLE 软件的请求与您联系。 我要道歉,因为我在填写表格时匆忙,没有给予足够的关注。

我需要此软件才能运行我们最近购买的 TAC5112EVM-K 套件。

请告知解决此问题的进一步措施。
 
此致、
Bogdan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bogdan、

    感谢您与我们联系、由此给您带来的不便、我们深表歉意。 通常、除非存在个人电子邮件或无法验证的信息等问题、否则请求将被批准。

    我已经询问了我的同事谁可以帮助调查它,她是商务旅行,这可能会延迟响应. 如果在接下来的 24 小时内未解决问题、请告知我、我将与审批团队再次跟进。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    PurePath Console 软件申请已解决、并已授予访问权限。 谢谢!

    但是、 根据 TAx5x12EVM-K 评估模块用户指南(修订版 A) 第 16 页、我需要  为正在 EVM(即 TAC5112)上使用的编解码器安装应用、而在 PurePath 中、我只看到 I2C 主器件。 您能帮帮吗?

    此致、

    Bogdan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bogdan、

    可在此处申请: https://www.ti.com/secureresources/TAC5X1X-Q1-SW

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚批准:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Garret。 我已经安装了它,似乎工作正常。 有一个美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!