This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:TPA3123D2 增益和频率响应

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2EVM, TPA3123D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1650447/tpa3123d2-tpa3123d2-gain-and-frequency-response

器件型号: TPA3123D2

您好:

我们目前正在评估 TPA3123D2EVM 以验证 IC 的运行情况。 在检查增益和频率响应时、我们观察到 250kHz 左右约 50dB 的意外增益增加。
我们希望了解这种现象的原因以及如何减少或消除这种现象。
此行为是否与输出滤波器、测量环境或器件特性有关?
如果您能提供任何建议或建议、我们将不胜感激

谢谢你。


59a47425-2c1f-4861-bdb9-a2e10f2deb58.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您对 TPA3123D2 EVM 频率响应约 250kHz 的异常增益上升的技术咨询。 250kHz 时的~50dB 意外增益峰值是典型的 D 类放大器高频谐振现象、主要由输出 LC 滤波器谐振(主要原因)以及测试装置寄生干扰和器件开关频率耦合的次要因素引起。 我们分析根本原因并提供分步验证和优化建议、如下所示:

    1.按优先级细分根本原因

    ① μ A 主要原因:EVM 默认输出 LC 低通滤波器的谐振

    TPA3123D2 是一款典型的 D 类放大器、需要 LC 无源低通滤波器来在输出端子处解调 PWM 载波。 LC 网络的谐振频率公式。
    • TPA3123D2 EVM 上的默认 L/C 值专为音频频带 (<20kHz) 衰减而设计、其固有的 LC 自然谐振频率正好落在 250kHz 附近、与测量的尖峰频率相匹配。 在 LC 谐振点、滤波器阻抗急剧浪涌、并在频率响应曲线上产生明显的增益峰值。
    • C_TOTAL 包括输出滤波电容器+ PCB 杂散电容+测试引线寄生电容、这将略微改变谐振频率。

    ② 次级原因:TPA3123D2 内部开关频率耦合

    TPA3123D2 的内部固定振荡器开关频率为 250kHz(典型值)。 基本 PWM 开关载波通过电源串扰、PCB 杂散电感/电容向信号测试环路泄漏、从而激发 LC 滤波器谐振并在相同频率下放大增益尖峰。

    ③ 第三个因素:测量环境和探头寄生参数干扰

    音频分析仪/频率扫描测试探头、长测试跳线会在输出 LC 环路中引入额外的寄生电感和电容、这会恶化 250kHz 时的谐振峰值;测试台接地不良也会导致环境射频噪声耦合到谐振尖峰上。