This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:TAC5112:时钟微调 — TAC5112 作为 I2S/TDM 目标

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1651523/tac5112-tac5112-fine-adjustment-of-clocks---tac5112-as-i2s-tdm-target

器件型号: TAC5112

该问题与 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1588417/tac5112-is-the-pll-adjustable/6177621 密切相关。

如果我们有一个 TAC5112 作为 I2S/TDM 目标/从器件运行:

BLCK/FSYNC/MCLK 线路上可以接受多大的扰动?

简而言之、I2S/TDM 控制器的时钟输出会有一些变化、我们希望确保符合规格要求。 我在数据表中找不到任何此类数字。
和/或、如果时钟变化过大、我们是否可以检测 TAC5112 处理数据时遇到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristoffer:

    该器件可以容忍大约 1%的时钟抖动。 可以在页 0x01、INT_MASK0 寄存器 0x2F 中取消屏蔽时钟错误 、并在页 0x01、 INT_LTCH0 寄存器 0x34 中读取。

    还有页 0x00 CLK_ERR_STS 寄存器 0x3C-0x3D、以了解更详细的时钟错误状态。

    此致、

    Garret