This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1633:OPA1633 作为音频平衡到非平衡接收器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1633, OPA1622, OPA891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1651207/opa1633-opa1633-as-audio-balanced-to-unbalanced-receiver

器件型号: OPA1633
主题中讨论的其他器件: OPA1622OPA891

我的设备具有平衡的音频输入、当它连接到电路的其余部分时、需要将其转换为非平衡音频输入。 这可以干净地完成、还是我会遇到问题? 我是将其中一个输出保持悬空、还是使用某种类型的电阻将其加载? 不确定这是要使用的正确器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    OPA1633 可能不是平衡到不平衡转换的最佳器件。 为此、您可以将器件置于其正常增益配置、并且只使用其中一个输出、而不使用另一个输出。  无法 将未使用的输出悬空、未使用的输出仍需要反馈才能使器件正常工作。 为了实现最佳 THD 性能平衡、首选输出负载、因此 您需要匹配在未使用输出上驱动的任何负载。  

    我会考虑在差分放大器配置中改用单端运算放大器。 对于与 OPA1633 相似的带宽和噪声、我可以考虑使用 OPA891。 或者类似 OPA1622 这样的设计虽然具有更高的噪声和更低的带宽、但经过更长时间的验证和验证(其数据表的首页上提供了您要查找的电路)。  

    希望这有所帮助。

    谢谢、

    Evan