This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:批处理之间的 TLV320ADC5140 错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1650643/tlv320adc5140-tlv320adc5140-error-between-batches

器件型号: TLV320ADC5140

您好、

我们使用 TLV320ADC5140 进行差分测量、而不是音频处理。 我们注意到不同器件之间存在很大的差异(当输入保持不变时,测量误差高达+/–3.5%)。

您能否提供 TLV320ADC5140 的最大器件间误差规格(例如直流失调电压和增益误差容差)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    器件间的增益误差可能高达 0.5dB。 由于这些是音频器件、因此不一定针对精密测量进行修整。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此没有其他参数可用、例如满量程误差、失调电压误差、非线性误差? TI 的其他 ADC 具有这些参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasmine:

    这些参数与音频应用没有那么重要。   如果这些参数对您的应用很重要、建议您查看我们的精密 ADC。

    此致、

    Garret