This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何访问 PPC 软件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1650635/tas5805m-how-to-get-access-to-the-ppc-software

器件型号: TAS5805M
主题: TAS5805 中讨论的其他器件

大家好、我已经对一款产品做了一些修改、只是即将使用 TAS5805M 访问 PCB、但无法使其正常工作。

有 PWM 输出、并提供音频。  我怀疑我没有正确设置它。

我要把它撕掉,扔掉,除非我能访问 PPC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    请通过以下链接申请访问权限。

    实际上、您需要两个访问权限、一个是 PPC3 工具、它的运行方式与一个文件夹类似、其中包含许多芯片的独立应用。

    另一个适用于 TAS5805m、它将是该芯片的专用应用。

    以下两个链接:

    PPC3

    https://www.ti.com/drr/opn/PUREPATHCONSOLE

    TAS5805m

    https://www.ti.com/secureresources/TAS5805-SW?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我也申请了 TAS58-5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    感谢更新。  

    通常、审批流程需要 1 天或更长时间才能完成。  

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5805 运行良好、我将在设计中保留出色的芯片。   我想说、如果没有 PPC3 创建标头、我永远无法确保所有寄存器都正确无误。   感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick

    我们正在推动我们的营销人员尽快批准您的申请。 感谢您的耐心。