This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7846:下一代器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7846, TSC2008-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1652918/ads7846-next-gen-device

部件号: ADS7846

尊敬的团队:  

我需要实现电阻式触控控制电路。

我有 4 针 8 英寸电阻式触控。

电路板通过连接器连接到电阻式触控解决方案。

我希望触摸控制器接收 4 个针脚 (x+、x-、y+、y-)。

我希望通过 SPI 或 RS422 控制器。

我的电路板上有一个 FPGA、FPGA 将控制电阻式触控控制器。

我可以为电阻式触摸屏控制器提供 3.3V 电压。

我找到了 ADS7846、这对我来说是一个不错的器件、但我不需要电池控制。

您能为我推荐另一款器件吗? 一个更好\更新的?

我需要控制器支持双触摸屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    TSC2046 与 ADS7846 是引脚对引脚兼容  的、否则 TSC2008-Q1 是一款更新、更小的封装、但具有汽车级功能、而您的应用可能不需要该功能。 两者都与 SPI 兼容。

    此致、

    Garret