This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:PCMD3180 是否支持菊链式连接 32 个 MIC? 对采样率和位深有任何要求吗?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1653187/pcmd3180-does-the-pcmd3180-support-daisy-chaining-32-mics-are-there-any-requirements-for-sampling-rate-and-bit-depth

器件型号: PCMD3180

我在 PCMD3180 规范中没有看到任何提到菊花链级联的情况。 我想问一下 PCMD3180 是否支持一个由 32 个 MIC 组成的菊花链(即四个 PCMD3180s 以菊花链级联、每个 PCMD3180s 连接到八个 MIC)。 如果是、最好使用共享拆分 TDM 连接方法或菊花链连接 32 个 MIC? 32 个 MIC 的采用率和位宽是否有任何要求?image.png
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以实现的。 主要问题是 BCLK 必须遵循以下公式: 24.576MHz > BCLK >#通道数*位深度* FSYNC

    使用 32 个通道时、这会将支持的位深度和 FSYNC 选项限制到此表中:

    例如、对于 48kHz FSYNC、您的最大位深度可以是 16 位。

    共享 TDM 或菊花链都应正常工作。 对于共享 TDM、您必须向每个器件添加唯一的 TX_OFFSET(寄存器 0x08)、因此不会出现总线争用。

    此致、

    Garret