This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E 测试查询

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1652157/tas6424e-q1-tas6424e-test-inquiry

器件型号: TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424TAS6424E》

您好的团队、

我的客户报告了以下问题、我想征求您的技术意见:

在电气性能测试期间、在器件断电(正确连接 GND)的情况下、客户直接向 D 类放大器的正负输出引脚施加了 16V 电源并将其保持 1 分钟。

因此、D 类芯片在测试过程中损坏/烧毁。

请提供以下建议:

  1. 我们的团队之前是否在 TAS6424 产品上进行了类似的应力测试?
  2. 如果是、观察到哪些结果或现象?
  3. 您对此故障的根本原因有何看法?

非常感谢您的见解。 谢谢!

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在电气性能测试期间、在器件断电(正确连接 GND)的情况下、客户直接向 D 类放大器的正负输出引脚施加了 16V 电源、并将其保持了 1 分钟。[/报价]

    发生此短缺时、PVDD 电压是多少? 如果 PVDD >= 16V、则没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您的反馈。 PVDD 无电源。 当 TAS6424E 无电源时、测试会停止。 这里有什么问题? 是否由于从输出端到 PVDD 的二极管、电压将返回驱动到 PVDD? 还有其他问题吗?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是因为从输出端到 PVDD 的二极管、电压将恢复到 PVDD?

    是的、该电压将通过 TAS6424E 的内部 MOSFET 并联二极管调节 PVDD 电容器、并造成损坏。

    如果他们希望硅本身能够承受这种充电电流、则需要使用 TAS6424R 版本。 它是本测试的特殊加强件。