This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1 /TAS6501 PUREPATHCONSOLE 访问请求和实时诊断请参阅

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1653461/tas6584-q1-tas6584-q1-tas6501-purepathconsole-access-request-and-real-time-diagnostics-consult

器件型号: TAS6584-Q1

我已申请访问 www.ti.com/.../TAS6584-SW 、以协助进行 TAS6584 实时诊断开发。

此外、在授予访问权限之前、我想了解关于 TAS6584 实时诊断的一些参数注意事项。

1.在 TAS6584 数据表 8.3.5.3 实时负载诊断的章节中、指出设置开路负载/短路负载阈值、如下所示:

  W C0 88 1D 00 00 /写入偏移 88、32 位宽、设置开路负载阈值、例如~40 Ω
  W C0 8C 00 C5 00 00 /写入偏移 8C、32 位宽、设置短路负载阈值、例如~1 Ω

  您能解释一下为什么该开路负载/短路负载阈值为~40 Ω/~1 Ω。 我无法找到设置这两个参数的方法。

 2.我已经启用了实时负载诊断,但在这段时间里我可以听到一些噪音。 此外、当我禁用实时负载诊断时、会出现噪声。

 禁用过程:

 //切换到 Book 0 第 0 页

 W c0 00 00

 W c0 7F 00

 W c0 00 00  

 W c0 5b 00

 W c0 5c 00

 //切换到第 03 页预订 8C

 W c0 00 00

 W c0 7F 8C

 W c0 00 03

 W c0 48 ff ff ff ff ff ff ff ff f ff  

 W c0 00 00

 W c0 7f 00

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些线路 与 DSP 寄存器的配置有关。  这些阈值(开路负载~40 欧姆;短路负载~1 欧姆) 由我们的验证结果确认。 因此、我们不建议更改这些值以防止误触发。

    此致、

    Zoey Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    请求的内容已获得批准。 我是否需要获得纯控制台 3 批准? 在 https://www.ti.com/drr/opn/PUREPATHCONSOLE 页面中、 似乎它正在等待访问、当我安装离线应用 PurePath Console 3 时、似乎没有可用的应用。

    此外、您能否检查第二个关于噪声发生在启用和禁用实时负载诊断时的问题?

    ------------------------------------

     2.我已经启用了实时负载诊断,但在这段时间里我可以听到一些噪音。 此外、当我禁用实时负载时、会出现噪声      诊断。

     禁用过程:

     //切换到 Book 0 第 0 页

    ...

    ------------------------------------

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您需要获取此信息。  我看不到您的界面。 常见过程如下所示:

    申请访问 PurePathConsole 3 (PPC3)  https://www.ti.com/drr/opn/PUREPATHCONSOLE

    2.请求 您要使用的软件的访问权限。  

    2.下载并安装 PPC3

    4.登录 PPC,您可以找到您已有访问权限的软件。 安装 软件、然后您就可以开始使用它。

    另外、当我禁用实时加载时、会出现噪音      诊断。

    当您打开和关闭 RTLDG 时、可能出现砰砰声。 器件将在 RTLDG 期间向负载提供 5.86Hz 的小信号。 当您启用或禁用此功能时、信号将在扬声器内振荡片刻、导致砰砰声。

    此致、

    Zoey Wang