This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:LV320ADC3140/5140 — 直流耦合模式下的精确 VCOM 偏置 (VREF=2.75V)

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1649069/tlv320adc3140-lv320adc3140-5140-exact-vcom-bias-for-dc-coupled-mode-vref-2-75v

器件型号: TLV320ADC3140

您好:

对于 VREF = 2.75V (ADC_FSCALE = 00) 的直流耦合线路输入、我需要精确的外部直流偏置电压 (VCOM)。

两种配置:

单端直流耦合 (CHx_DC=1、CHx_INSRC=01):
  - INxM = GND
  -我必须对 INxP 应用什么 VCOM ?
  - SBAA583 表示 SBA/2 Vref = 1.375V、但 E2E 主题 970720 表示内部偏置为~1.48V
  -哪个是正确的外部偏置?

差分直流耦合 (CHx_DC=1、CHx_INSRC=00):
  -什么是共模电压我必须同时施加到 INxP 和 INxM ?
  -是 1.375 V、1.48 V 还是其他值?

请确认这两种情况的确切 VCOM。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天是美国假期、因此回复会延迟。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    输入应偏置以支持 0V 至 AVDD 之间的全摆幅。 1Vrms 单端和 2Vrms 差分需要 1.414V 偏置、以确保信号不会在 0 以下削波。 对于 AVDD=3.3V、1.375V 至少应该足够接近才能支持此功能、但高于 1.4V 会更好。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    明白了、感谢您的澄清! 我将确保将输入偏置至少调整到 1.4V、以防止信号削波。 我真的很感谢您的快速帮助。

    此致、  

    BENJDIDA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。