This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:TAA5242 的时钟和 I2S 控制器模式行为问题

Guru**** 2942630 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1655022/taa5242-questions-on-clocking-and-i2s-controller-mode-behavior-of-taa5242

器件型号: TAA5242

您好的团队、

背景:
我们使用外部 CCLK (24.576MHz / 22.5792MHz) 在控制器 I2S 模式下评估 TAA5242。 我们希望确认数据表中未完全清楚详细行为。
问题:
  1. 对于 MD2=高电平且 MD1=低电平在控制器 I2S 模式下、为给定的 CCLK 生成多少确切的采样率 (FS)? FS 是否始终为 96kHz 且具有 24.576MHz 输入?
  2. 是否可以保证 FSYNC 和 DOUT 都从 BCLK 下降沿具有相同的输出延迟(例如最大 19ns)?
  3. 在控制器 I2S 模式下、器件是否仅在没有 CCLK 的情况下进入断电状态?
  4. 发生时钟错误(GPO 中断)时、ADC 操作是否会在恢复有效的 CCLK 后自动恢复、或者是否需要下电上电/复位?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    对于 MD2=高电平且 MD1=低电平在控制器 I2S 模式下、为给定的 CCLK 生成什么确切的采样率 (FS)? FS 是否始终为 96kHz 且采用 24.576MHz 输入?

    是、当 CCLK = 24.576MHz 时、fs = 96kHz

    FSYNC 和 DOUT 是否都保证从 BCLK 下降沿具有相同的输出延迟(例如,最大 19ns)?

    FSYNC 和 DOUT 延迟可能并不完全相等、但两者都处于 19ns 规格范围内

    在控制器 I2S 模式下、器件是否仅根据缺少 CCLK 才进入断电状态?

    是的、在控制器模式下没有 CCLK 时(或时钟在任何模式下停止)、ADC 断电。

    发生时钟错误(GPO 中断)时、在恢复有效的 CCLK 后、ADC 是否会自动恢复运行、或者是否需要下电上电/复位?

    是的、CCLK 恢复后、该操作应恢复。 但是、在对器件进行下电上电之前、中断不会清除。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的答复。
    我还有一个问题。
    如果 CCLK 发生变化、是否需要电源复位?
    如果器件处于静音状态等、是否可以在运行期间对其进行更改?
    请告诉我更改 CCLK 时需要采取的任何预防措施。
    此致、
    Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    不需要电源复位、但我 在运行期间不会更改 CCLK。 在停止时钟时必须至少等待 100ms、以便器件完成 ADC 关断序列。 我会停止 CCLK、更改该值并等待 100ms、然后恢复时钟。

     GPO 上将出现时钟错误、该错误确实需要电源复位才能清除、但不会影响操作。

    此致、

    Garret