This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100 最近批处理变更

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1655649/tlv320dac3100-tlv320dac3100-recent-batch-changes

器件型号: TLV320DAC3100

与此主题 TLV320DAC3100:LTC 和修订版本变更类似、我们还怀疑最近一批 TLV320DAC3100 的行为发生了变化。

与之前的批次相比、SPKR 的 Vrms 水平似乎低于(使用相同的设置)。 这是通过在较旧和较新的批次编码零件之间交换来确认的。

我们还可以看到 HPL 和 HPR 水平现在更好地匹配; 在过去,有一个更明显的差异。

您能否提供任何关于最近是否发生了任何更改、以及我们是否应该期望在下一批中恢复原始行为、或者这些更改从现在开始是否会持续存在的确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    只要所有器件都满足我们所能确保的数据表规格、不同批次之间可能会有细微的差异。  

    此致、

    Garret