This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112:TAD5112 无法播放 16 位立体声

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1654836/tad5112-tad5112-cannot-play-16-bit-stereo

器件型号: TAD5112

当 TAD5112 与 Jetson T4000 配对使用 (LINK=DSP_A、SLOT = 2、WIDTH=32) 时、它只能播放 32 位立体声音频、无法播放 16 位立体声音频(第二个通道无声音)。 测量的 IIS 波形正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在同一屏幕上提供 FSYNC、BCLK 和 DIN 的示波器图像以及完整的寄存器转储。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cowa@thor:~$ i2cdump -f -y 7 0x50
    未指定大小(使用字节数据访问)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
    00:00 00 01 00 15 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…………5……
    10:52 80 00 00 00 00 00 00 40 00 30 00 01 00 01 R? @.0...?...?
    20: 02 03 04 05 06 07 01 00 20 21 02 03 04 05 06 07?????? 。 !???????
    30:@ 00 00 00 40 00 00 20 00 00 00 00 00 10 50 00 .. … {\f2?}
    40:80 20 11 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2e 0c 00 00? …… ?..
    50: 04 00 A1 80 00 04 00 A1 80 00 00 A1 80 00 A1 80 00 A1 ?????????????????
    60: 80 00 00 00 20 20 20 20 78 80 78 80 20 20 20 78 80 ?.. x?x? X?
    70: 78 80 18 00 00 0 c a0 40 0 c f0 00 c0 10 f3 00 x??...??@??????
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杭湘:

    在寄存器 0x1A 中、设置在 0x30、即 32 位时隙宽度。 对于 16 位数据、这个应该是 0x00。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这可能是 Linux 驱动程序中的一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。