This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:为 IOVDD 和 AVDD 在不同电压下运行 TAC/Tad5212

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1656260/tac5212-running-tac-tad5212-on-different-voltages-for-iovdd-and-avdd

部件号: TAC5212

您好:

我`s 简化(并减少我将 tac5212 μ m 置于隔离式电路板区域的设计 — 到目前为止,我有隔离式直流/直流、tdm 和 i2c 的数据隔离器。  仅使用具有集成电源的数字隔离器将会节省空间和成本。 唯一的缺点是:电源电压和逻辑电平没有不同的电压电平 — 因此,要驱动 TDM 总线、我需要 3.3V 电压,因此不能有更高的电源 — 虽然我认为可以直接从直流/直流转换器驱动 IOVDD、但我更希望在它和 AVDD 之间使用 LDO。 到目前为止、我使用了 TPS7A2033PDBVR 来实现 5V 至 3.3V 的电压范围。 从 3.3 开始、我仍然可以做到这一点、但必须达到 3.2V 等 AVDD、其处于最大额定值范围内。  

 

两个问题:在可能的输入电压的下限比较这些芯片时、是否存在已知问题?

当 IOVDD 和 AVDD 具有不同的电压电平 (3.3V/3.1V) 时、是否会出现问题?

 

水箱和 BST

 

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

     TAC5212 被设计为在独立的 IOVDD 和 AVDD 电压电平下运行,并且 由于 3.3V/3.1V 组合处于建议的工作范围内,这是正常的。      如果使用输入电压的低端、我预计不会有任何问题、而到目前为止、我在现场操作中没有听说过任何问题。 因此、只要在 3.0V 至 3.6V 范围内、 也可以正常工作。

    此致、

    Arash