请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: PCM2906C
我使用评估板 (SBAU-195) 来设计 USB 音频接口。
为什么在内部将 HID0、HID1 和 HID2 拉至接地时 HID0、HID2 上拉至逻辑高电平? 为什么不将它们拉至接地、或者最好还是将它们接地?
为什么 L+R 音频输入和 L+R 音频输出是电容耦合的? 关联的运算放大器以“VCOM“(即伪接地)为基准。 电容器 C108、C109、C101、C102 两端没有电压。
为什么使用电解电容器进行音频耦合? 随着时间的推移、电解电容器由于缺少适当的偏置而发生故障。